This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0332:如何使用 LAUNCHXL-TMS57004#39;s XDS110v2将 FW 刻录到我的外部目标 TMS570?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/836692/tms570ls0332-how-to-use-launchxl-tms57004-s-xds110v2-to-burn-the-fw-to-my-external-target-tms570

器件型号:TMS570LS0332

您好!

在标题中、我想将 Launchpad 用作编程工具、如何断开板载 XDS110v2与板载 TMS570之间的 JTAG I/F?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    TMS57004 Launchpad 使用 xds100V2而不是 xds110。 LaunchPad 上有一个单独的 JTAG 接头(J12、未组装)。 当 J12上的信号 JTAG_SEL 被拉至3.3V 时、使用这个接头上的 JTAG 信号(J12)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ:

    感谢您的回复、

    但我的目的是使用 launchpad 的 xds100v2来烧录外部 PCBA 的 TMS570、而不是使用外部仿真器来烧录 Launchpad 的 TMS570

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    您可以使用 J12上的 JTAG 信号来连接外部器件。 我没有尝试过、但它应该起作用。