This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:生成电压基准

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, TPSM84209, TPS65301-Q1, TPS65381A-Q1, TMS570LS0432, TPS57160-Q1, TPS653851A-Q1, TPS62170, RM41L232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/835859/rm57l843-generating-voltage-references

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件: TPSM84209TPS65301-Q1TPS65381A-Q1TMS570LS0432TPS57160-Q1TPS653851A-Q1TPS62170RM41L232

您好!

在基于 RM57L843 MCU 的定制设计中、我设计了以下电源结构:

输入电压(+4.5V 至+26V)-> TPSM84209 -> 3.3V -> AP7363 (线性稳压器、高达1.5A)-> 1.2V

是否应该为运行在最坏条件下的 MCU 供电? 此外、是否需要上电序列/软启动来为 RM57L843通电? 我参考了 RM57 HDK、未识别任何执行这些功能的稳压器...

此致、

Edgard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    最坏的工作条件是用于定义电流要求的安全上限目标、不应超过这些要求。 数据表显示 RM57L843没有定序要求。

     相关的 PMIC 可能是 TPS65301-Q1。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    您是否建议使用 PMIC TPS65301-Q1、因为它可以使用单个 IC 生成所有需要的基准? 因为我在其数据表中注意到它提供了软启动功能...

    此致、

    Edgard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    TPS65301或 TPS6538x 可支持宽输入电压和电源要求、但也具有支持安全关键型应用的附加功能。

    软启动功能可用于降低浪涌电流、但对于 MCU 而言可能并不重要。 我没有发现电源轨的任何上升时间要求。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

     

    TPS65381A-Q1通常是与 TMS570/Hercules MCU 配合使用的配套 PMIC。 对于具有更高内核电流要求的器件、可以选择将直流/直流转换器用于内核电压轨、而不是 LDO 控制器。 该方法和其他信息位于 E2E 上 PMIC 的常见问题解答部分和一些 TMS570/Hercules TI 设计中。

     

    其他常见问题解答主题和工具可能有用、请访问:https://e2e.ti.com/search?q=%5Bfaq%5D%20tps65381a-q1&category=forum

     

    将 TMS570/Hercules 与 TPS65381A-Q1搭配使用的 TI Designs:

    TI Designs:TIDA-01537、可扩展汽车 HEV/EV 6节至96节锂离子电池

    监控演示器参考设计

    TPS653851A-Q1使用 VDD1_SENSE 监控 TPS57160-Q1为 TMS570LS0432 MCU 生成的内核电压轨。

    TI Designs:TIDA-00548、适用于安全应用的4-20mA 模拟输入模块参考设计

    TPS653851A-Q1使用 VDD1_SENSE 来监控 TPS62170为 RM41L232 MCU 生成的内核电压轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott。

    实际上、TPS65381A-Q1提供 LDO 无法提供的许多功能。 但是、在本例中、我的定制设计只有两个电压基准:3.3V 和1.2V。 TPS65381A-Q1提供了一些我不使用的基准、我还使用了一个可提供高达2.5A 电流来生成3.3V 电压(输入范围为4.5V 至28V) 的直流/直流、并使用另一个 LDO 来生成1.2V 至1.5A 的电压。 这似乎是一种更小尺寸的解决方案、更适合我的设计。 使用我提到的配置是否有一些我不会看到/考虑的优点或缺点?

    很抱歉提出这样的问题、但我真的想选择更优化的解决方案。

    此致、

    Edgard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgard:

    TPS65381A-Q1提供了功能安全文档、可帮助客户进行系统级评估。  与任何系统一样、分立式设计也是可行的、 这意味着、设计必须满足 MCU 的所有电气要求、并帮助您的系统达到特定终端系统和目标功能安全标准所需的硬件安全要求和诊断覆盖率水平。  我专门支持此 PMIC、因此任何其他特定于 MCU 或分立式电源器件的问题都需要这些产品专家的支持。