This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:两个 TMS570LS3137 MCU 如何实现时钟同步

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/836419/tms570ls3137-how-two-tms570ls3137-mcu-can-get-clock-synchronization

器件型号:TMS570LS3137

  您好,我对两  个 MCU 同步有疑问。

  在我的板上,有两个 MCU,我需要它们运行  时钟  同步,我可以使用哪一个模块与两个 MCU 通信?

  例如 :IOMM?  DCCTM  RTI?

  希望您能回答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS570LS3137实现了 SCI/LIN (UART)、SPI、I2C 接口、可用于 MCU 和其他器件之间的通信。 还有 CAN 和 FlexRay 模块(它们需要外部收发器、更专注于汽车解决方案)。

    此致、
    米罗