This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:MAC 地址支持

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/836139/tm4c1294ncpdt-mac-address-support

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我们正在开发基于 TM4C1294NCPDT 的新 BA 项目(FACP)。

此 Tiva 没有 TCP/IP 堆栈的 MAC 地址。

我们的研究表明、有必要从 IEEE 组织订购一组 MAC 地址。

请告知 IEEE 的这一顺序是否足以使48位 MAC 用于以太网的实现、或者我们在订购 MAC 地址时应该考虑更多的问题。

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

     以太网 MAC 地址的长度为48位、可提供 总共281.5万亿个可能的地址。 前3个字节(24位)保留用于标识供应商或制造商、而其余3个字节(24位)用于为每个器件提供唯一的地址。 给定供应商可能拥有1670万个唯一地址。 如果您认为可能会超过1600万个地址、那么您可能需要考虑要求 IEEE 提供1个以上的 OUI 地址块。