This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-RM57L:使用 HET1引脚-很少用作输入、很少用作输出

Guru**** 2943280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/835589/ccs-launchxl2-rm57l-using-het1-pins---few-as-input-and-few-as-output

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我使用 TI Hercules RM57Lx LaunchPad 从计数器 IC 读取二进制数据。 GPIO 端口- GIOA 和 GIOB -用于输入。 因此、我需要使用 HET1引脚作为 I/O
如何将 HET1中的任何一个配置为输入、其余全部配置为输出?

此致、
Apurv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此主题:

    我希望这对您有所帮助!