This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:请求 UL 电子文件编号

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/835429/tms570ls1114-ul-e-file-number-requested

器件型号:TMS570LS1114

大家好、

我们的一位客户正在查找以下器件的 UL 电子文件编号:

TPS65381AQDAPRQ1

TMS5701114CPGEQQ1

 在哪里可以找到此数字?

谢谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    已评估 TMS570器件是否用于符合 IEC 61508 (最高 SIL3)和 ISO 26262 (最高 ASIL D)标准的应用。 这些器件没有 UL 电子文件编号。

    查看此白皮书、了解 Hercules MCU (包括 TMS570和 RM4/5在内的系列)如何更轻松地符合 IEC 60730和 UL 1998标准:

    http://www.ti.com/lit/wp/spny005/spny005.pdf

    此致、Sunil