This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 FDC 1004测量燃油油位

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/797269/fuel-level-measurement-using-fdc-1004

主题中讨论的其他器件:FDC1004

SIR 我想使用 FDC 1004进行燃油液位测量、燃油箱的厚度为10mm、我也想在动态条件下使用它 、这是可能的、也可能不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohit、

    我不确定动态条件是什么意思、但只要流体不导电、FDC1004就是测量液位的好器件。 以下是一些可帮助您快速入门的资源:

    www.ti.com/.../snoa925

    www.ti.com/.../TIDA-00317
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    动态条件意味着汽车必须穿过不同的障碍、突然制动或加速、因此会影响测量或不会影响测量
    以及燃油箱厚度对燃油液位测量的影响
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    动态条件可能会影响测量。 这可能可以通过传感器设计来缓解。

    传感器是否位于燃油箱外部? 如果是这样、较厚的燃油箱将降低传感器的灵敏度。 如果使用遥感、也需要使用非导电材料制造燃油箱。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到您的声音、因此我现在要关闭这个话题。 如果您仍有疑问、只需回答或开始新主题。