This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231D5PZ:TM4C1231D5PZEIR 上电问题导致锁定的 MCU 或 MCU、且擦除整个闪存。

Guru**** 2511465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/789972/tm4c1231d5pz-tm4c1231d5pzeir-powerup-issue-resulting-in-locked-up-mcu-or-mcu-w-entire-flash-erased

器件型号:TM4C1231D5PZ

TM4C 团队好!

我的客户使用 TM4C1231D5PZEIR MCU 已投入生产多年、至今效果总体上良好。  但是、最近在生命周期测试期间、他们遇到了问题。

 客户电路板在自动循环多日(作为生命周期测试的一部分)后发现处于 MCU 似乎无法正常工作的状态:

a)     所有 MCU 输出似乎都处于高阻抗状态

b)     MCU 不再串行通信(UART 串行通信)

C)      看起来 TM4C1231D5PZEIR 一直处于复位状态。

D)     他们尝试强制进行硬件复位、并确认 MCU 复位引脚从3.3V 转换为0V 并返回3.3V。  然而、这个硬件复位对 MCU 没有影响。

e)     摆脱这种状况的唯一方法是完全断开电路板的电源、然后将其重新加电。

f)    下电上电后、发现以下两项之一:

-板将再次正常工作或

-电路板不再工作(在这种情况下,经调查,整个固件已被擦除)。

g)      这种行为已被多次观察到。

其他 TM4C 设计正在生产中、但唯一的问题似乎是在单个电路板上使用此器件(TM4C1231D5PZEIR)。

我的客户查看了勘误表(http://www.ti.com/lit/spmz849 ),但没有发现任何值得注意的问题。  勘误表 MEM#05与观察到的行为一致,但他们认为它不适用于他们的用例。

我向他们询问了一个潜在的引导加载程序问题、因为我看到了这个(可能适用)论坛帖子。 https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-stellaris_arm/f/176/t/412734。 

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Merril、您好!

    这只是大型生产运行中的单个故障吗?

    如果他们使用正确的固件重新刷写器件、是否仍能够在下电上电时重新创建故障器件上的行为?

    我同意他们对勘误项目的评估、ME#05是我最喜欢的主要项目。 我认为引导加载程序问题是一个好问题、但如果将故障隔离在一个电路板上并在重新刷写固件后发生、那么我希望引导加载程序问题在其产品中更普遍。

    根据答案、此处的 FA 可能是最佳选择。 所描述的擦除闪存的行为使我怀疑该器件可能有缺陷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    以上问题的答案如下:

    -这不是一次故障。  我们已经在多个生产运行中的大约15个电路板上看到了这一点。

    -是的、客户能够重新创建行为。  尽管它们通过在机器上运行循环而不是通过循环通电来创建它。

    “正确的固件”–我们在生产固件上没有看到这种情况。  仅适用于开发固件。  尽管这并不能解释硬件复位引脚为何看起来没有效果。  或控制固件被擦除的原因。

    谢谢、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    我一直在寻找与此相关的任何东西、但我以前没有发现任何类似的事情。 此时、虽然我很清楚问题的症状、但我没有太多信息可以更详细地查看。

    客户表示这种情况只发生在开发固件上、所以从那方面来看有几个问题:
    1) 1)这是一个全新的项目还是对现有项目的更新?
    2) 2)如果对现有项目进行了更新、哪些内容发生了更改?
    3) 3)如果是全新的、则正在使用哪些外设? 是否正在使用引导加载程序?
    4) 4)编程后、代码中是否有任何 API 可围绕修改闪存进行解析?

    他们使用的电路板是否也是全新的? 如果是、从硬件的角度来看、如果是可重设的、他们能否测试问题是否出在器件上、或是否与特定电路板保持隔离? 即、使用工作板和出现故障的板进行 ABBA 测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Newman 说:
    电路板不再工作(在这种情况下,经调查,整个固件已被擦除)。

    [引用 user="Zack Schwarz"]“正确的固件”–我们尚未在生产固件上看到这种情况。  仅适用于开发固件。  尽管这并不能解释硬件复位引脚为何看起来没有效果。  或者为什么已擦除控制固件。[/quot]在闪存中运行时、开发固件是否执行闪存写入操作?

    如果是、可能会受到勘误 表 MEM#14闪存执行期间的闪存写入操作的影响、这可能会导致错误的指令提取

    可能的 TM4C123硬件错误 是最初的调查导致提出勘误表 MEM#14、并且看到的一个故障机制是 闪存的第一个1K 页(地址0x0至0x3ff、其中包含中断矢量和程序的一部分)已经被擦除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zack 和 Merril、您好!

    是否有关于此问题的任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Merril、

    由于我们必须离线交换一些关键信息、现在让我们关闭此主题。 如果解决方案对社区有用、我可以在这里更新。