This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:NHET 边沿中断

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/797050/tms570ls1224-nhet-edge-interrupt

器件型号:TMS570LS1224

大家好、

当将上升沿和下降沿配置为如下时、 当中断发生时、如何知道中断 来自上升沿或下降沿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、很好、

    触发计数器的事件将是引脚4上的上升沿和下降沿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    哪个标志可以指示中断是来自上升沿还是下降沿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、很强、

    没有与这些边沿相关的标志。 中断由输入信号的任一边沿生成。 处理这个输入边沿的 NHET 指令是 ECNT。

    N2HET 中断可由任何具有其指令格式中断使能位的指令生成。 HETOFF1或 HETOFF2中的数字提供最高优先级源指令的数量。

    请参考表21-12:中断源和寄存器 HETOFFx 中的相应偏移值