This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:N2HET 和 HWAG 培训

Guru**** 2531920 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/794129/tms570ls1224-n2het-and-hwag-training

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的所有人:

     8年前、我认识了 TMS470、HET 让我很有能力、这也是我第一次了解 HET。  

     但后来我离开 了前公司、我从未使用 TMS 芯片。 现在我回来了。

 此时、HET 不是那么复杂。 现在、在阅读规范后、N2HET 过于复杂、是否有用于 HWAG 或 N2HET 的培训视频?

 此致

曹华明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在器件 TRM 的第23章中、您可以找到所需的信息: www.ti.com/.../spnu515c.pdf
    您可以从此处下载 HET IDE 及其用户指南: http://www.ti.com/tool/het_ide
    此页面也很有用: processors.wiki.ti.com/.../HET_IDE


    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miroslav:

         第节:23.2.5.12脉冲测量示例(HR 模式下)

         

         没有程序。 你有程序吗?

    此致

    曹华明

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    安装 HET IDE 后,在“工具->算法库”菜单下,您将找到一些简单的示例。
    为了捕获信号、您也可以在 het.c 中使用 HALCoGen 生成的函数。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miroslav:

         非常感谢、作为一个新鲜的人、我 不得不为一个简单的问题打扰您。

         我有一个 HET 程序、我使用 HET IDE 来调试这个程序。

         第一句中删除。 数据5将被传输到寄存器 T  

         实际上、我想查看寄存器 T 的值、但是从 HET IDE 中、我找不到任何寄存器视图、您能告诉我在哪里可以找到它吗?

    此致

    Fred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我明白了。

    为什么 T = 280?