什么以及外设 USB0 ID 引脚连接到电缆的微型 USB B 侧/连接到何处? 大多数情况下 、假设 ID 输入信号 在 电缆 B 侧上电阻环入 +5 VBUS 引脚。 为什么要质疑该方法在执行时髦的操作之前是否有效? 即使是 EK1294XL EVM OTG 端口 TP7也无法在我们购买的24英寸电缆中找到任何位置。 USB0 外设 ID 输入似乎按照神的意愿浮动。
当复合批量器件堆栈配置 为 USBModeDevice 时、ID 输入是否被 USB0外设自动拉高 ? 似乎 将 USB tick 计时器从5ms 加速 到2ms 部分屏蔽 了客户端中止问题。 任何设法进入浮动 ID 输入的瞬态都可能会轻松 地将 USB0库器件层退回到挂起状态?