This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C123G:UniFlash 错误无法读取未定义的属性和#39;DS#39

Guru**** 2769815 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, EK-TM4C123GXL, TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/796760/dk-tm4c123g-uniflash-error-cannot-read-property-ds-of-undefined

器件型号:DK-TM4C123G
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHEK-TM4C123GXLTM4C123GH6PZ

我在 Windows 10上、UniFlash v4尝试加载映像(甚至只是验证映像)、但收到错误消息"Cannot read property 'S' of undefined"(无法读取未定义的属性'S')。 我不确定如何对此进行故障排除。 我知道 UniFlash v4没有显式显示对该板的支持、但我希望 EK-TM4C123GXL 或类似的版本仍然适合我。

到目前为止、我尝试的设置为:

具有 Stellaris 内电路调试接口的 EK-TM4C123GXL

具有 Stellaris 内电路调试接口的 Tiva TM4C123GH6PZ

结果相同。 我猜此错误必须处理 UniFlash 无法识别 USB 驱动程序或其他问题、但我不知道这是不是正确的。

我正在寻找一种使用我拥有的二进制文件刷写该板的方法。 有什么想法吗? 我可能认为有用的链接?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erich、

    我正在进行一些搜索、似乎问题不是硬件问题、而是 Uniflash/Windows 问题。 您能否在管理员模式下运行它并查看它是否能解决问题? 另外、有关重新启动 PC 或重新安装 Uniflash 的报告也解决了这一问题。 我想说尝试一下这些。

    顺便说一下、哪个版本的 Uniflash? v4.6是最新版本、其中一张海报报告了4.2.2的此问题、并指示使用更新版本。

    如果可以、您还可以尝试改用 LM 闪存编程器: www.ti.com/.../LMFLASHPROGRAMR