请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我正在执行一些简单的 FTU 诊断测试、其中我特意设置了一个传输被 FTU 存储器保护阻止。 基本上、我使用 SPNA145的寄存器序列将一个标头写入 CC RAM 并返回、但我有意禁止 FTU CC 有时访问缓冲器、然后验证存储器保护违规被标记。
除了一个副作用外、所有东西几乎都符合预期。 在我触发的每十个存储器保护违规中、大约有一个会发现 ESM1位12 ("FlexRay RAM - ECC 不可纠正的错误")意外置位(这是 ESM1位16变为预期设置的补充)。 所有其他状态位(例如 MPV)看起来正常、PEADR 为零、 ECCDSTAT 为零。 因此、我对这里发生的情况感到困惑、我想知道在存储器保护违例期间是否会标记错误 ECC 错误。 这里是否存在任何已知问题?