This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:使用 TM4C123GH6PM 处理器预加载在 Tiva C Launchpad 上的示例程序的源代码

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/795198/tm4c123gh6pm-source-code-for-example-program-pre-loaded-on-tiva-c-launchpad-with-tm4c123gh6pm-processor

器件型号:TM4C123GH6PM

Tiva C Launchpad 上预加载了一个程序、可读取板载温度计并根据温度更改 LED 颜色... 有人有此代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我正按照您描述的方式寻找一个项目、但我没有看到任何使用板载温度计的项目。 您如何确定温度计改变 LED 颜色?

    我知道我们有一个项目、输入开关可以更改颜色、这是您的意思吗? 如果我记得对、开箱即用项目就是那个项目。 但它根本不使用温度传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    是否有另一个使用板载温度计的示例程序? 我认为在预加载程序中有一种选择、可以在 LED 变化的颜色和使用温度计的颜色之间切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人在之前的一个主题中告诉我、在 Tiva C Workshop 中有一个包括温度计在内的示例程序、但我没有找到这样的示例... 如果有任何帮助、我们将不胜感激!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    这可能是指这些实验、这些不是开箱即用的示例: training.ti.com/tm4c123g-launchpad-workshop-series

    有一个使用板载温度传感器的 ADC12模块实验。 这可能是您正在寻找的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ralph! 您是对的-它确实包含用于连接温度计的示例代码!