This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1297NCZAD:DK-TM4C129X:从摄像机捕获视频并在 OLED 屏幕上显示

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/791719/tm4c1297nczad-dk-tm4c129x-capturing-video-from-camera-and-display-on-oled-screen

器件型号:TM4C1297NCZAD
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C129X

大家好、

您能否告知我们的设备是否可以与摄像机通信并接收视频、是否也可以在屏幕上显示?

注意:25 Hz 时的屏幕分辨率为800 x 600。

请 告知是否可以使用 DK-TM4C129X 开发套件完成以及是否存在限制?

提前感谢您的参与、

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、
    我希望这个 TI 参考设计能提供一些指导。
    www.ti.com/.../tiduc98a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    查看参考设计后、我发现您使用的分辨率较小、您能否告知我们的器件是否支持更高的分辨率、例如每秒25帧的800x600 (屏幕上显示无滞后的实时摄像头)。
    谢谢、

    最好的爬梯
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如果您参阅以下帖子、则它将取决于您的应用程序的刷新率、颜色深度和重绘率。

    e2e.ti.com/.../1049020

    这里还有一篇关于计算像素时钟和吞吐量的文章。 大致上、您可以使用以下两个公式计算存储图像数据的 EPI 接口所需的吞吐量数据。
    像素时钟=像素分辨率 x 帧速率(1)
    吞吐量=像素时钟 x 色深(2)
    e2e.ti.com/.../finding-the-right-pixel-clock-frequency-and-throughput-for-an-lvds-display-resolution

    数据表将2048x2048像素表示为最大分辨率。 最大帧速率将由图像尺寸与像素时钟速率相结合决定。 我们没有在320x240之外完成任何参考设计。 此参考设计演示了30fps 时的320x240分辨率。 除了该分辨率与帧速率(30fps)相结合、我无法告诉您您特定的应用是否能正常工作、或者不能无延迟。 如果您按照要求将320x240x30除以800x600、我认为这会使您获得4.8fps。 但是、您希望25fps 帧速率、这将需要更高的吞吐量。 最后、我认为瓶颈将是通过 EPI 接口访问 SDRAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯、谢谢。