This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1297NCZAD:TM4C1297NCZAD

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1297NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/795040/tm4c1297nczad-tm4c1297nczad

器件型号:TM4C1297NCZAD

尊敬的团队

如果 TM4C1297能够获得800x600 @25Hz 的视频输入并以低延迟将其传输到 OLED 显示屏(800x600 @25Hz),我想得到您的建议吗? 延迟是多少?

最高输入分辨率是多少?

 

此致  

 

本尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benny、

    此主题实际上是最近在另一篇文章中出现的、请查看这篇文章、因为我认为它解决了我们所知的所有要点、包括可能的瓶颈: e2e.ti.com/.../2937907
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph

    你是对的。
    在新设计中、我不希望仅限于分辨率和帧速率。
    什么是推荐的处理器具有与 TM4C1297NCZAD 相似的定义、但具有更大的 SDRAM 功能和 EPI 接口?
    功耗是非常重要的问题。

    最棒的餐厅

    本尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benny、

    根据我们的产品组合选项、"关键定义"对我来说有点宽泛、只需提出一个建议。 我们想到的两种方法是:

    MCU、不带以太网的非 ARM:C2000 MCU、可能是 Delfino 系列、它具有比 Piccolo 系列更高的处理能力。 对于这些器件、我不确定他们有哪些适用于此应用的选项、因此您需要在他们的 E2E :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171上查询此应用

    处理器 ARM Cortex-A9:Sitara 处理器。 这些设计用于处理摄像头等应用、并且可能是最佳的配套功能、但功耗会更高、因此您需要密切访问该元件。 查看以下产品 :http://www.ti.com/processors/sitara-arm/am4x-cortex-a9/products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持

    本尼