Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将 TMS570LS1227-PGE μ µC 用于惯性传感器项目。 所需的特性之一是在 μ µC 和其他器件(PC)之间使用 UART 通信。
首先、对于原型设计、我使用了 LIN/SCI2端口(在 scilinREG 上调用 sciSend)、通过 USB 链路的端口、一切都运行良好。
既然我们想制作自己的卡、我尝试通过 SCI 端口(sciREG)进行通信。 这是加载的2个程序之间唯一发生变化的地方:sciREG 而不是 scilinREG。 但是、这一点根本不起作用:通信在 PC 端不起作用、在使用 SCIRX/TX 引脚(引脚38/39)上的示波器进行检查时、我们看到的情况非常奇怪:它看起来更像是时钟或010101之类的东西。 实际帧。
在我们自己的电路板或 TMS570 Hercule LaunchPad 上进行的观察和测试是相同的(μ µC 的引脚38/39连接到 launchpad 上的引脚 J11-333/34)
我使用的是 FreeRTOS、配置有 HalCogen - TMS570ls-1224PGE-FreeRTOS、因为我找不到适用于 tms570ls1227的 FreeRTOS 项目...
是否有任何线索知道问题可能是什么?
感谢你的帮助
Audry