请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0432 工具/软件:Code Composer Studio
在我的应用中、我实现了一个 Modbus 寄存器、用于热启动到引导加载程序。 当 Modbus 向该寄存器写入幻数时、应用程序应在引导加载程序中执行热引导、等待来自 PC 上升级程序的命令。
我尚未找到如何从应用程序成功执行热启动或任何其他到引导加载程序的传输。
我看到过一些文章说要在 systemREG1->SYSECR 中设置位14和位15。 这不奏效。 我的应用程序在 prefetchEntry 中挂起循环。
我们的设备将安装在不方便且经常处于危险的位置。 我们不能要求客户按下器件上的按钮。 它们必须能够通过 RS-485进行固件升级。
感谢您的帮助。
Ken