This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:无法停止器件

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/794437/rm48l952-unable-to-halt-device

器件型号:RM48L952

首先、一切都好、

然后、我下载了修改后的固件、其中包含一些错误;

最后、我无法再下载固件。

 下载固件时 ,显示的错误为:

致命错误:无法连接到 XDS100仿真器(连接 CPU)。

(__LW_AT__错误-2062 @ 0x0)

无法停止设备。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、重新打开电路板电源并/或尝试更多操作

可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。

(仿真包5.0.747.0)

任何人都可以帮助我?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:RM48L952

    首先、一切都好;

    其次、我下载了修改后的固件;

    然后、我无法再下载固件。

    当我使用 JTAG 通过 IAR 下载固件时、显示的错误为:

    我如何解决这个问题。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有时、这种情况会随损坏的预刷写代码而发生、在调试探针能够控制之前、器件或内核可能会持续强制进行自身复位。
    请尝试以下操作: e2e.ti.com/.../465986

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    我在这个问题上花了一整天,现在它被人喜爱!再次感谢!