This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:不支持 TMS320F28069

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/792617/tmdsemu110-u-no-support-of-tms320f28069

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069UNIFLASH

我们以前使用 XDS100 v2将软件加载到  TMS320F28069。 当我们尝试订购新产品时、XDS100已停产。 建议我们购买 XDS110。 我们使用的是 CCS UnitFlash、 不支持 TMS320F28069。 任何建议均可获得采纳。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    F28069和 XDS110搭配使用时效果良好。  您使用的是哪个版本的 UniFlash?

    在当前版本的 UniFlash 中、我能够选择 F28069和 XDS110:

    CCSv9也是如此:

    您可能正在使用不支持 XDS110的旧 UniFlash?  当您尝试选择 F28069和 XDS110时、您会看到什么?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雷蒙德

    您能否告诉我您尝试使用的 UniFlash 版本以及您看到的错误消息是什么?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的跟进、在我更新 Unitflash 后、现在可以正常工作。

    Raymond