This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6ZRB:两条消息之间的 CAN 总线时序限制

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6ZRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/793915/tm4c123gh6zrb-can-bus-timing-limitation-between-two-messages

器件型号:TM4C123GH6ZRB
主题中讨论的其他器件: TM4C123

尊敬的 e2e 支持:

我的客户在一对一 CAN 架构中使用我们的 TM4C123GH6ZRB。

他们注意到、为了在500kbit/s 的速度下使用、两条100位的 CAN 消息之间需要1ms 的延迟。

您能否确认我们一方是否存在硬件限制?

它们需要每 ms 最多传输3条消息。

此致、

besoin est d'aller qu’à 3消息 par ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C123上没有此类硬件限制。 他们可能需要使用一个逻辑分析仪来检查 CAN 总线、该分析仪对 CAN 协议进行解码、以查看是否有任何由于总线故障而导致的重新传输。