This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129ENCPDT:RTOS/TM4C129ENCPDT:半双工 UART 驱动程序- EOT 中断不工作-跟进

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/793561/rtos-tm4c129encpdt-rtos-tm4c129encpdt-half-duplex-uart-driver---eot-interrupt-not-working---follow-up

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:TI-RTOS

SimpleLink MSP432E TiDriver 通过动态更改 UARTTxIntMode 来解决 EOT 问题、请参阅 UARMSP432E4.c -> writeData (版本3.10中第1116ff 行附近)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了关闭帖子...
    SimpleLink MSP432E TiDriver 通过动态更改 UARTTxIntMode 来解决 EOT 问题、请参阅 UARMSP432E4.c -> writeData (版本3.10中第1116ff 行附近)。