This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:ADC 输入信号

Guru**** 2929410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/793110/tms570ls1114-adc-input-signal

器件型号:TMS570LS1114

大家好、

我们将 ADC 用作安全输入信号。 信号在内部切换至 ADC1和 ADC2-bank。

这种冗余技术的优势是什么?

什么是故障情况?

 

是否必须根据 DIN EN ISO 13849-1 PLD (3类)将 ADC1和 ADC2并联用于安全控制单元?

 

我们有哪些替代方案?

此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    输入处理的实际实现取决于安全情况。 这两个 ADC 可用于对并行输入(或重复输入)进行采样、然后在系统中进一步使用转换结果之前、应用程序可对转换结果进行比较。 这使您能够检查两个 ADC 中的一个是否存在故障、然后根据应用的安全情况对此故障做出响应。

    此致、
    Sunil