This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:是否有任何与 Hercules Launch Pad 兼容的 Booster Pack?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43, DRV8711, DRV8848, BOOST-DRV8848

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/793378/launchxl2-570lc43-is-there-any-booster-packs-compatible-with-hercules-launch-pads

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件: DRV8711DRV8848BOOST-DRV8848

大家好、我有 LAUNCHXL2-570LC43 Hercules LaunchPad、需要使用[ drv8848 - drv8711]等电机驱动 Booster Pack、但在 TI 网站上检查兼容性工具时、发现该 Launchpad 与任何 Booster 都不兼容。 这是真的吗? 我可以做些什么来使用 TI 的增压器?  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    BOOST-DRV8848无法直接连接到 LAUNCHXL2-570LC43、因为 Booster Pack 的连接器引脚不会将信号暴露到 Hercules Launchpad 的信号兼容引脚。 您可以从外部调整信号。 没有用于 Hercules MCU 的移植软件。

    此致、
    米罗