This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/EK-TM4C1294XL:在最新的 Tivaware 2.1.4.178上、enet_S2E 项目出现编译错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/792935/compiler-ek-tm4c1294xl-compile-error-for-enet_s2e-project-on-the-latest-tivaware-2-1-4-178

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI C/C++编译器

你好。

我下载并导入了 Enet_S2E、其中引用了以下文档中的第3.2节。

我修改了 FreeRTOSConfig.h 和 serial_task.c、并参考以下线程。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/p/522950/1923558#1923558

但是、在执行上述过程后、仍会出现以下错误。

说明资源路径位置类型
[E0003]空或无效条件代码 portasm.asm /enet_s2E/third_party/freertos/source/portable/ccs/arm_CM4F 第117行 C/C++问题
[E0003]空或无效条件代码 portasm.asm /enet_s2E/third_party/freertos/source/portable/CCS/ARM_CM4F 第147行中存在147 C/C++问题
gmake:***[third_party/freertos/source/portable/CCS/ARM_CM4F/portasm.obj]错误1 enet_s2E C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 Enet_S2E C/C++问题

控制台的内容如下所示。

e2e.ti.com/.../4035.console.txt

我的环境如下。

・CCS v8.3.0

・编译器版本:TI v5.1.6

・TivaWare_C_Series-2.1.4.178

您能告诉我解决此问题的步骤吗?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够重复您在代码生成工具5.1.6版中遇到的问题。 请更新。 我已验证5.1.4中是否修复了此问题、该问题与5.1.6相同、但仅修复了错误。 我还验证了更新版本18.12.1中的问题是否已解决。