请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 我正在连接 ICDI 和 USB、并在控制器中刻录 USB_host_msc.c。
当我通过 CCS 中的串行终端调试会话时、它显示未连接任何器件和错误命令。
请帮助我对其进行调试、并告诉我如何通过 CCS 浏览我的挂起数据以及读取/写入数据。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在连接 ICDI 和 USB、并在控制器中刻录 USB_host_msc.c。
当我通过 CCS 中的串行终端调试会话时、它显示未连接任何器件和错误命令。
请帮助我对其进行调试、并告诉我如何通过 CCS 浏览我的挂起数据以及读取/写入数据。
我已附上我的工作项目副本。 您甚至不需要重新编译。 只需使用 Code Composer Studio 的"File"->"Import"功能将该项目导入您的工作区即可。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/usb_5F00_host_5F00_msc.zip