This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:获取连续 SSIxClk

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/792428/tm4c1294kcpdt-to-get-a-continuous-ssixclk

器件型号:TM4C1294KCPDT

大家好、

我想将 SSIxClk 用于外部器件参考时钟。 然后我有2个问题。

是否有任何方法强制 SSIxClk 为连续输出?

2.另外、请告诉我最小输出速率?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takashi,
    我建议您改用 DIVSCLK、它是一个自由运行的时钟、可以基于不同的时钟源。 有关详细信息、请参阅 TM4C129数据表。 请参见下面的。

    可选时钟输出信号(DIVSCLK)
    提供了一个可选的时钟输出 DIVSCLK、可用作外部时钟源
    但与其他信号没有时序关系。 请注意、该信号与不同步
    系统时钟。 通过编程分频值和源时钟配置中的 SRC 域
    (DIVSCLK)寄存器中、可以为 DIVSCLK 选择以下时钟输出:
    ■系统时钟
    ■PIOSC
    ■MOSC
    DIVSCLK 寄存器中的 DIV 域控制分频后的输出时钟频率。 DIVSCLK
    信号被选为 GPIO 信号的备用功能、并且具有相同的继承电气特性
    GPIO 特性、如第1818页的"电气特性"中列出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles-San、

    感谢您对此的建议。
    但是抱歉、我的客户希望您回答以下问题、因此请帮助我完成下面的所有问题。

    1:SSIxClk 信号是否仅在数据传输期间输出、与传输模式无关?
    2.是否有模式可使器件输出连续 SSIxClk?
    3.请告诉我 SSIxClk 的最小速率?

    此致、
    Takashi Onawa