This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:上电时 RST 引脚使时序无效

Guru**** 2949930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/792418/tm4c1294kcpdt-rst-pin-deassert-timing-when-power-on

器件型号:TM4C1294KCPDT

各位专家:

从上电到将 RST (外部复位)引脚置为有效的时序是否有任何规格?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     数据表中指定的是数字 POR 失效到内部复位失效。 有关详细信息、请参阅数据表。

     只有当 POR 失效并且每个电源的所有电源正常监控器都指示功率级别处于工作范围内时、数字 POR 才会被释放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们需要了解的规格如下。

    我再次查看了数据表。  由于 R2被定义为从多个复位源到内部复位释放的延迟、我认为规范 R4或 Trstmin 应该足以进行此查询。  

    你怎么看?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uchikoshi、
    我同意。