This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/792496/rtos-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在 tm4c1294ncpdt 的数据表中、它提到第一个超时仅生成中断、第二个超时将生成复位。

是否可以在第一个超时本身中生成复位。

此致

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NI Nikhil、

     不能、在第一个超时中不能生成复位。

    14.2功能说明
    当32位计数器到达时、看门狗定时器模块生成第一个超时信号
    使能后为零;使能计数器也使能看门狗定时器中断。
    可以使用 INTTYPE 将看门狗中断编程为不可屏蔽中断(NMI)
    WDTCTL 寄存器中的位。 在第一次超时事件之后、32位计数器重新加载
    看门狗定时器装载寄存器(WDTLOAD)的值、定时器恢复递减计数
    电阻值。 一旦配置了看门狗定时器、看门狗定时器就会锁定
    (WDTLOCK)寄存器被写入、以防止定时器配置被意外写入
    由软件更改。
    如果在第一次超时中断被清除前、定时器再次递减计数至零状态、和
    将 WDTCTL 寄存器的 RESEN 位置位、看门狗定时器、即可使能复位信号
    将其复位信号置为系统。 如果中断在32位计数器到达它之前被清除
    第二次超时、32位计数器是