This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:是否可以在 TM4C 处支持 IEC-60730

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/792410/tm4c123gh6pm-is-it-possible-to-support-iec-60730-at-tm4c

器件型号:TM4C123GH6PM

你好。

我的客户希望为 batry 管理系统设计 TM4C MCU。 通过这种方式、客户担心 TM4C 可以支持 IEC 60730 、因为客户需要获得 UL 1998认证。

对于 C2000或 MSP430、TI 已发布 IEC 60730软件库、但 TM4C 没有 IEC 60730软件库。

您是否计划支持适用于 TM4C 的 IEC 60730软件库? 如果不是、您是否有文档或指南来帮助 客户实施软件?

谢谢你。