请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 我们正在使用 Peak CAN 适配器 ,下载每块1.5MB 大小的 Bank 1需要28分钟(包括延迟),我们不知道擦除和编写一个带有 NI CAN 的扇区需要多少时间。
如果我们知道使用 NI CAN 和 TI 提供的引导加载程序的一个扇区需要多长时间、这将对我们有所帮助。
这将有助于在 NI CAN 适配器和峰值 CAN 适配器之间进行比较,并优化代码。