This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129ENCPDT:RTOS/TM4C129ENCPDT 以太网 LED

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/791950/rtos-tm4c129encpdt-rtos-tm4c129encpdt-ethernet-led

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:TI-RTOS

大家好!

请允许我向你们中的一位询问以下几点:
我的 TM4C129ENCPDT 和 TI-RTOS 有问题。
我为我的控制器制作了定制板、工作正常、但我尝试根据 TM4C129encpdt 数据表 1766页修改以太网 led0配置/属性。
我尝试修改 TI-RTOS 下的寄存器、始终获取终止 exc。 为此、我使用了 TIvAware lib。  
我尝试修改了示例 enet_lwip 下的寄存器。 这不是一个 RTOS 示例、我认为它可以正常工作。
在  调用 emacinit 之前修改了 lwIPInit 函数。  

EMAPPHYExtendedWrite (EMAC0_BASE、0、EPHY_LEDCFG、EPHY_LEDCFG_LED0_RxTx);
EMAPPHYWrite (EMAC0_BASE、0、EPHY_LEDCR、EPHY_LEDCR_BLINKRATE_2Hz);

如果我在 TI-RTOS 下进行这些操作、则会被占用。
Balazs  
我希望有人能帮助我解决这个问题。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参考 Todd 在该帖子中的最后一个回复。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/619148#pi320995=2。我再次将他的答案复制并粘贴到这里。 基本上、他建议将文件(C:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14\products\tidrivers_tivac_2_16_01_13\packages/ti\drivers\emac\emac\emacSnow.c)复制 到您的本地项目文件夹中、并使用粗体加法修改文件。  

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    Nancy、

    我在 TCP Echo 项目中添加了 C:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14\products\tidrivers_tivac_2_16_01_13\packages/ti\drivers\EMAC\EMACSnow.c 文件、然后将 粗体 行添加到 EMACSnow_NIMUInit()中。

      EMACAddrSet (EMAC0_BASE、0、(uint8_t *) device->mac_address);

      EMAPPHYExtendedWrite (EMAC0_BASE、0、EPHY_LEDCFG、0x0588);

      /*初始化 DMA 描述符。 *

      EMACSnow_InitDMA 描述符();

    我构建并运行了该示例。 我知道绿色 D3和 D4 LED 都在闪烁、表示 EK-TM4C1294XL LaunchPad 上的活动。 这是您想要做的吗?

    Todd