请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294KCPDT 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我在使用 TI RTOS 提供的 PWM 驱动程序时遇到问题。
问题是、当开始从1%到100%依次施加 PWM 时、PWM 输出端会获得意外脉冲(比所需脉冲更宽的脉冲)作为初始脉冲。
它仅在先前设置的占空比为0%时发生。 通过在两者之间设置0%占空比并观察比占空比设置更宽脉冲的相同结果来确认。
使用的发生器选项: PWM_GEN_MODE_DBG_RUN | PWM_GEN_MODE_DOWN
使用的 API: PWM_init()、 PWM_open()和 PWM_setDuty()。
是否有人面临类似的问题? 它是否与配置有关?
任何帮助都是值得称道的。
此致、
Sangeeth