This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:EMAC 示例

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/792012/rm57l843-emac-example

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

中的 HalCoGen 提供了帮助主题、您提供了一个如何为以太网配置 Launchpad 的分步示例。

很明显、您提供的图片不属于 RM57L、但如果它毕竟起作用、我就会利用它来实现生活。

嗯-它没有、我做了进一步的研究。 我在您的 wiki 中找到了该部件:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/LAUNCHXL2_RM57L:_lwIP_Demo 。。这弄乱了我的定制板布局。

尚未进行测试、但我比较了您随 Launchpad 提供的原理图、它看起来比您在 HalCoGen 示例中给出的引脚排列更有前景。

那么、请-您为什么提供这样的东西作为示例、这显然不适用于 RM57L843 Launchpad?!  处理这种情况实在太烦人了!

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、
    哪一个是正确的?
    说:
    processors.wiki.ti.com/.../HALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration
    '在‘PINMUX’选项卡下,启用 RMII/MII,在引脚复用下。 在输入复用下、启用 MDIO (G3)、MII_COL (F3)、MII_CRS (B4)、MII_RX_DV (B11)、 MII_RX_ER (N19)、MII_RXCLK (K19)、MII_RXD[0]、MII_RXD[1]、MII_RXD[2]、 MII_RXD[3]、MII_TX_CLK。"

    processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2_RM57L:_lwIP_Demo
    说:
    "取消选中焊球 A14、B4、B11、D19、E18、 F3、G3、G19、H18、H19、 J18、J19、K19、N19、P1、 R2和 V5。 虽然您可以根据需要选择非以太网功能、但现在这些行应该为空。"

    ?!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我理解正确、您将使用定制板。 如果我是对的、请根据您的定制电路板布局设置 PINMUX。
    如果您使用的是 Launchpad -请使用 processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2_RM57L:_lwIP_Demo 中的设置
    如果您使用 HDK -请使用以下设置:
    processors.wiki.ti.com/index.phpHALCoGen_Ethernet_Driver_and_lwIP_Integration_Demonstration

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 RM57L LaunchPAD-XL2与定制扩展板配合使用、该扩展板与 ProtoBoard-Header 和两个 Booster Pack-Sites 连接、因此如果我理解正确、我必须使用您的 LaunchPAD-Entry。

    感谢您的百忙之中!

    如果 HalCoGen 帮助文件和 wiki 条目中有注释、对于将来的使用将非常有帮助。
    根据您的信息、我们可以清楚地看到、HalCoGen 提供的示例将永远不会与 LaunchpadXL2一同工作、因为此处未提及 ECLK 数据和 GIOA_3/_4。

    谢谢、
    弗洛里安