This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在哪里可以找到 TMS570LC4357的参考手册 SPNU563A 中引用的"振荡器和 PLL"用户指南?

Guru**** 2478775 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/791664/tms570lc4357-where-can-i-find-the-oscillator-and-pll-user-guide-referenced-in-the-ref-manual-spnu563a-for-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

TMS570LC4357参考手册中的第2.4.1.1节引用了"振荡器和 PLL 指南"。 从哪里可以找到它?

我引述:

只有在没有使用时钟源的活动时钟域时、时钟源才会被禁用。 也是如此
有关启用/禁用振荡器的更多信息,请查看“振荡器和 PLL”用户指南和
PLL。

谢谢你

Subu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    本文档 SPNU563A 在第14章(517页)中介绍了 PLL 和振荡器设置。
    如果您需要更多信息或信息不完整、请重新检查并告诉我。

    BR
    Michail
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢、Michail。 措辞使它听起来像是一个单独的文档:-)

    Subu