This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS0432:HALCoGen FPU 和硬浮点编译

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/791900/compiler-tms570ls0432-halcogen-fpu-and-hard-float-compilation

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在尝试使用 Code Composer Studio 9.3.0下的浮点变量编译程序。 源代码由 HALCoGen 生成、支持 FreeRTOS。 使用默认选项、我能够使用浮点变量运行代码、因为它使用软浮点支持。

问题在于我尝试使用硬浮点编译。 在这种情况下、当我在项目属性中设置 VFPv3D16支持并运行程序时、我会得到"未定义指令"异常。 我怀疑在启动代码中根本没有启用 FPU。 即使在分配给'A'变量的以下代码中、我也会获得未定义指令异常:

   

float32A;

A = 0.0;

我正在寻找在 HALCoGen 中启用 FPU 的任何选项、但未找到。

我错过了什么吗? 我应该手动启用 FPU 吗? 还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TMS570LS0432 MCU 不支持 ARM 矢量浮点(VFP)协处理器。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、我依靠有人认为这个 MCU 具有 FPU。 我错了:)感谢您的回答。