This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:最大时钟频率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/791683/tms570ls1114-max-clock-frequency

器件型号:TMS570LS1114

大家好、

我的客户对 TMS570LS1114的时钟频率有疑问:

我们目前正在测试 TMS570LS1114和 TMS570LS0332上的时钟扩展。 两个控制器都使用带有支脚的 QFA 封装。

TMS570LS1114_PGE
最大时钟频率指定为160MHz。 我们使用了当前中心扩展的时钟扩展来求平均值、以获得类似的计时行为、在160.160000 MHz 和159.840000 MHz 之间操作微控制器。

根据数据表、由于我们高于160MHz、因此超出规格。
BGA 封装的磁芯180 MHz 是否存在这种问题、因为外壳设计的散热效果更好? 我们不使用所有子系统,因为它们的设计(例如,没有以太网、USB 等)。
我们是否会遇到信号延迟问题、我们只会稍微过频?

TMS570LS0332_PZ
最大时钟频率指定为80MHz。 我们使用了当前中心扩展的时钟扩展来求平均值、以获得类似的计时行为、在80.160.000 MHz 和79.840.000 MHz 之间操作微控制器。

根据数据表、由于我们高于80MHz、超出规格。
问题是、我们没有使用所有子系统、也没有使用所有功能。
此外、热量的产生应与频率呈线性关系、不会改变、平均时钟频率保持平均值相等。
我们是否会遇到信号延迟问题、我们只会稍微过频?

这种模式对于两种安全微控制器来说都是可以的吗? 

此致、
Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、
    在这两种情况下、您都要对设备进行极少量的超频。
    如果我们看一下百分比范围、在第一种情况下为01%、在第二种情况下为02%。
    这不应成为微控制器本身正常工作的问题。
    在另一侧、您应该考虑连接的外设(如果有)的行为、这意味着它们在某些关键信号上允许的容差。

    BR
    Michail