This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:USB 端口损毁

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/791388/tm4c1294ncpdt-usb-port-crashed

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我正在 TM4C1294NCPDT 中处理 USB。。。当我从示例加载 USB_HOST_msc 程序以查看发生了什么情况后。 此时、笔记本电脑识别到 USB、但无法连接到它。 我在终端中尝试了一些命令。  

现在的情况是笔记本电脑显示设备 上次出现故障、因此无法连接。

请建议一些 解决 方案、以解决此问题并使我的设备可识别、并且我可以交换数据。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您有什么 Windows 版本? 是 Windows 10吗? 您是否曾尝试过您引用的线程中附带的项目 Ralph。 他在该主题中写道:"如果您使用的是 Windows 10、则 cserial 示例存在枚举问题。 我正在连接一个 CDC 器件版本、该版本应该枚举正确。 请尝试、并将我的示例中的初始化代码与您的代码进行比较。" 他在该线程中附加了一个修改后的项目。

    如果您在 Windows 7计算机上尝试 USB_host_msc 示例、该怎么办? 您看到了什么差异吗?

    您可能还需要尝试重新启动 Windows 计算机、或者拔下并将 USB 插入计算机。