This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:如何使用 HalCoGen 配置 PLL 时钟跳周寄存器?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/790754/tms570ls3137-how-do-i-use-halcogen-to-configure-the-pll-clock-slip-register

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我想配置 TMS570LS3137 PLL 时钟跳周寄存器来启用时钟跳周滤波。 默认情况下、HalCoGen 将 system.h 中的这个寄存器配置为0x5U、这会产生禁用滤波的效果。 是否有办法在 HalCoGen 中打开滤波或者我是否需要自己对此进行编码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hugh、

    你是对的。 HALCOGen 在 GUI 中没有用于启用 PLL 滤波的选项(CLKSLIP 寄存器)、因此您必须手动添加代码。 GUI 提供 PLL 故障配置选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ。 感谢您的确认。 --休