This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137 PMU 参考

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/790499/tms570ls3137-tms570ls3137-pmu-reference

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我正在我的项目中使用 TMS570LS3137、并使用启用自检控制器的 HALCOGEM 生成代码。 我有以下与性能测量单元(PMU)相关的问题:

1.我在 HALCOGEN 生成的代码中看不到_pmuInit_函数调用、但在 errata_PBIST_4中看到使用了 PMU。 您能帮我理解这一点吗?

我搜索了技术参考手册 SPNU499C、 spna138a 和 spna106d、可以找到 PMU 的任何详细信息。 您能不能让我指向文档/参考手册/数据表、在这里我可以获得有关 PMU 初始化和寄存器详细信息的详细信息。 我需要这些详细信息来了解 HALCOGEN 生成的代码。

感谢您的支持。

此致、

Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalyan、
    查看勘误文档 SPNZ195G 中的 PBIST#4解决方法 :www.ti.com/.../spnz195g.pdf
    PMU 用于测量 PBIST 算法的执行时间。
    PMU 的所有 API 均可在 SYS_PMU.ASM HALCoGen 生成的文件中找到。
    《CortexTm-R4和 Cortex-R4F 技术参考手册》中介绍了 PMU 寄存器:
    infocenter.arm.com/.../DDI0363G_cortex_r4_r1p4_trm.pdf

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    感谢您的参与。

    在我的第一个问题" 我在  HALCOGEN 生成的代码中看不到_pmuInit_函数调用、但在 errata_PBIST_4中看到 PMU 被使用。 您能帮助我理解这一点吗?" PMU 在未初始化的情况下工作是否正确?



    我有一个与 errata_pbist_4相关的问题。 是否有方法测试此自检的故障? 下面是由 HALCOGEN 生成的 errata_PBIST_4函数的代码段:

    /*检查 PBIST 状态结果(地址、状态、计数等) *
    if ((pbistREG->FSRA0 | pbistREG->FSRA1 | pbistREG->FSRDL0 | pbistREG->rsvd3 |
    pbistREG->FSRDL1 | pbistREG->rsvd4[0U]| pbistREG->rsvd4[1U]!= 0U)

    /*上述所选算法的 PBIST 故障*/
    自测故障通知(PBISTSELFCHECK_FAIL1);


    是否有办法模拟场景以进入这种情况?

    谢谢、
    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    _pmuEnableCountersGlob_()启用包括周期计数器在内的所有计数器,并重置事件计数器和周期计数器。
    除了此_pmuInit_设置事件计数器的事件类型。
    如果出现故障、将调用自失效通知。 另请参见 pbistSelfCheck。

    此致、
    米罗