This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:Hercules 演示文件中的"S"意味着什么?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/788742/rm48l950-what-does-the-s-mean-in-the-hercules-presentation-file

器件型号:RM48L950

您好!

当我看到 Hercules 概述的演示文件时、我有一些问题:

1.下图中的"S"是什么意思?

2.  根据 SafeRTOS 开发固件需要什么预测?

RM48L950上 UART 的最大速度是多少?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    器件 TRM ( www.ti.com/.../spnu503c.pdf )的26.2.3节给出了 SCI 波特率的公式。
    对于 SCI 模块、波特率值为:波特率值= VCLK 频率/16*(波特率+1)、其中波特率是波特率选择寄存器(BRS)中的24位预分频器值。 SCI 的最大 VCLK 频率为110MHz。
    如果波特率= 0且 VCLK=110、则:
    波特率平衡点= 110/32 = 3.47Mbit/s
    "S"来自串行接口(本例中为 SPI)

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Miro:
    谢谢你。
    但是如果使用波特率为0、结果不应该是110/16*(0+1)= 6.875?
    开发具有 SafeRTOS 的 FW 需要什么依赖?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    器件 TRM 的第26.2.3节给出了波特率、当波特率为0时的公式。
    您可以使用任何获得安全应用批准的 RTOS。

    此致、
    米罗