This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:您能不能帮助检查是否有工具可以测试 TMS570LC4357 C 代码

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/790562/ccs-tms570lc4357-could-you-pls-help-check-if-has-a-tool-can-test-tms570lc4357-c-code

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

1. 您能否帮助检查是否有工具可以测试 TMS570LC4357 C 代码

2. TI 的 LDRAunit 在  版本之后是否可以支持 CCS6.0.1?

3.哪个版本 的 C++测试可以支持  CCS6.0.1?

4. 如何为 CCS 代码测试设置执行 LDRA 和 Parasoft C++测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    LDRA 和 Parasoft 都是公认的第三方静态代码分析工具、与 CCS IDE 集成。有关支持哪些 CCS 版本和器件的更多详细信息、最好直接联系两家供应商。

    谢谢
    Ki