请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SW-EK-TM4C1294XL 您好!
我尝试使用以太网开发一个项目。 我采用了 enet_io 的示例代码、并将代码更改为使用静态 IP、如下所示
添加了以下代码
uint32_t gStaticIPaddr;
uint32_t gNetMask;
uint32_t gWGaddr;
//将 IP 地址设置为192.168.100.9
gStaticIPaddr= 0xC0A86409; //192->0xc0、168->A8100--64 192.168.100.9
gNetMask=0xFFFFFF00;
gWGaddr=0;
gNetMask=0xFFFFFF00;
gWGaddr=0;
//
//使用 DHCP 初始化 lwIP 库。
//
lwIPInit (g_ui32SysClock、pui8MACArray、gStaticIPaddr、gNetMask、gWGaddr、 ipaddr_use_static);
//使用 DHCP 初始化 lwIP 库。
//
lwIPInit (g_ui32SysClock、pui8MACArray、gStaticIPaddr、gNetMask、gWGaddr、 ipaddr_use_static);
但是、代码卡在"waitng for IP address"中
感谢你的帮助
此致、
Ramesh