This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:连接 eMMC 外部闪存的 Tiva 接口

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/789859/tm4c1294ncpdt-tiva-interface-to-emmc-external-flash-memory

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我需要将 TM4C129系列微控制器连接到以下外部闪存芯片。 可行吗? 我想我们需要使用 EPI 接口、但不清楚应该使用哪种模式。 有什么见解吗?  

谢谢、

Jeff

https://www.micron.com/products/managed-nand/emmc/part-catalog/mtfc8gakajcn-4m-it

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    查看闪存存储器、它使用 MMC 协议进行4/8位宽的数据传输、TM4C 上不支持该协议的变化。 我们有一个 SD 卡的 MMC 支持示例、该示例使用 SPI 接口来处理 MMC 协议、但在这里不适用。

    理论上、您可能能够开发定制的 MMC 接口、但这不是我们可以提供的支持。 我的最佳建议是阅读通用模式下的8位 EPI 功能、然后将其与 MMC 协议进行比较、看看是否可以使其正常工作。

    一般而言、与 TM4C 连接的外部闪存器件是与 EPI 或使用 SPI 接口的闪存兼容的 NOR 闪存等存储器。

    很抱歉、我没有更多关于此主题的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    您是否有该示例的链接/副本? 我在搜索中没有发现它。

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    它是 fatfs 第三方产品的一部分、文件为 MMC-EK-tm4c1294xl.c (对于您的 MCU、无论如何每个 TM4C EVM 都有文件)、并且文件在 TivaWare 中的位置为:[安装路径]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\third_party\fatfs\port