This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5962-8868505PX、5962-77043022X、5962-9051401M2X

Guru**** 2619655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/789228/5962-8868505px-5962-77043022x-5962-9051401m2x

主题中讨论的其他器件:LM124

您好!

您能否为我提供以下所列器件的生命周期、可用年数和终端完成时间?

部件列表包括:  

MPN

说明

状态

5962-8302401EX

MCKT、HYBRD、光学

 

5962-8868505PX

微电路  

 

5962-77043022X

微 CKT。 四路 OPNL 放大器

 

5962-9051401M2X

MCKT 总线收发器(54BCT245)

 

此致

Budeh Teggin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布德什、
    第一个不是 TI 器件。 5962-8302401EX。

    对于其他器件:
    5962-88685 TL7705AM
    5962-77043 LM124
    5962-90514 SNJ54BCT245J

    所有这些器件当前都处于活动状态。

    以下是 www.ti.com/quality 上文档的报价。 它位于通用质量指南文档中。

    TI 的产品退市/停产流程符合最新版 J-STD-048标准。 TI 努力避免产品淘汰带来的不便。 便利意味着:设备运行不足、产量较差、客户采用率受限或类似项目。 TI 的淘汰退市时间表提供比行业标准更长的交货周期。 TI 为最后一批订单留出了12个月的交货周期、并为淘汰产品的最终交货留出了6个月的时间。 在极少数情况下、可能需要加快退市时间表。 在这种情况下、TI 将在 EOL 通知中告知最后购买和最终发货日期、并解释需要提前退市的情况。


    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水