This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-RM42:RM42x 项目0问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-RM42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/788694/ccs-launchxl-rm42-rm42x-project-0-issues

器件型号:LAUNCHXL-RM42

工具/软件:Code Composer Studio

您好!   我已经获得了 LAUNCHXL-RM42评估套件(2019年3月)。  在经历了疯狂的鹅肝之后、我能够从社区帖子中找到有关 Project 0 (又名 PWM 闪烁者)的教程:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/383678?Project-0-problem

不幸的是、就像这张海报一样、尽管按照视频中的步骤操作、我仍然没有成功地将该项目启动。  当我尝试编译程序时、我收到一条错误消息、告诉我无法打开标头"F021.h"、如下所示:

天真的解决方案是文件丢失了、所以添加它。  但是,当我尝试使用 TI 视频中描述的方法(右键单击、属性、包括等)来包含此文件时... 它什么也不做。  实际上没有文件添加到程序中。  当我将文件直接复制并粘贴到工程文件夹中时、我得到:

这就告诉我、1、程序要求包含一个不好的文件、2、当它得到该文件时、它只会中断一组其他代码。  该视频使用了5年、这意味着事情可能会发生变化... 但我在任何地方都找不到有关该板的任何信息。  我想让这个项目能够运行、如果只是为了自我满足。

有人对如何解决此问题有任何想法?  我对它有点满意、但似乎无法取得进展。

谢谢!

--Gregor