主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 TM4C123、 EK-TM4C1294XL、 TPS2052、 LMFLASHPROGRAMR、 SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 tm4c1294ncppdt 开发一个项目、并且有2个模块、其中一个正常工作、另一个模块。。在 CCS 中构建项目后、无法加载程序。错误出现为 Cortex_M4_0:连接到目标时出错:无法与器件通信。 请检查您的连接。 删除 tm4c1294ncppdt 已锁定的内容...我已经关注了支持论坛中的所有项目。类似
使用解锁过程和 Uniflash 闪存的1.Lm 闪存编程器
JTAG 连接过程
3.command 提示 dbjtag.exe 步骤
我无法对错误 Cortex_M4_0:连接到目标时出错:无法与器件通信。 请检查您的连接 occurred...please、引导我 尽快清除错误...