This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 Exosite 上进行测试?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/868619/how-to-test-on-exosite

器件型号:TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

大家好、

我已计划开发一款 基于 MCU TM4C1294KCPDT 的物联网器件。

我有套件 ek-tm4c1294xl、尝试使用示例 QS_IoT 进行测试、但 ti.exosite.com 不接受 新注册。

因此、我无法测试该程序。

您能否建议我的环境测试与 exosite 或共享帐户 exosite 相同?

谢谢、

Huy Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    我们最近已取消了 Exosite 在支持方面的一些更改。 我一直与另一个团队合作、探讨前进的道路是什么、但我还没有答案。 由于美国的假期、可能需要几周时间才能进一步明确我们可以推荐哪些备选方案。 当我找到新信息时、我将向您更新、很抱歉此问题会影响您的评估体验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    只是想让您知道我仍在与其他人就此展开合作。 我预计下周会有一些更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph、

    请在有新信息时进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huy、

    我们目前正在评估更新 QS_IoT 以利用 Murano 的可能性。 我不确定如果我们沿着这条路线走、我们完成这项工作的速度会有多快、但如果您对物联网环境感到舒适、这可能也是您可以破解的内容(您可能会有更多时间处理得更快)。 如果是、我到目前为止获得的关于需要更新的内容的指示如下:

    • 主机名
      • 在 Murano、您需要使用产品 ID 形成主机名。
    • 一些 URL
    • 接收和存储产品 ID。

    我确实想对整个问题表示歉意... 不幸的是、我们的团队对此完全视而不见。 我们没有任何预先警告来准备替代方案、以实现更平稳的过渡。