This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-TM4C:在 TivaWare 2.1.4.178.exe 上运行"make&quot 时出错

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/868813/sw-tm4c-error-when-running-make-on-tivaware-2-1-4-178-exe

器件型号:SW-TM4C
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

我的发行版是 Arch Linux。 我目前正在尝试为 TM4C123GH6PM 创建开发环境。 我下载了最新的 TIvAware 库并尝试运行 make 文件。 它会在制造过程的某个点提供此错误。

cc flashstore.c
CC images.c
CC menus.c
CC qs-logger.c
./drivers/slidemenuwidget.c
CC startup_gcc.c
CC stripchartmanager.c
./drivers/stripchartwidget.c







/../../../makedefs CC ./../../../utils/uartstdio.c CC USB_serial_structs.c CC usbserial.c CC USBSTLD.c ./../../../utils/ustdlib.c gcc/qs-axf.c .c .c
./home/mukidi/embedded/TivaWare/examples/boards/ek-lm4f232/qs-logger CC .00004_ dle.g0000.inesx .inesx .ines.inceed.ines.ines.ines.ines.ines.ines.ines.4[00004]
***[Makefile:61:All]错误2
make[3]:离开目录'/home/mukidi/embedded/TivaWare/examples/boards/ek-lm4f232
make[2]:***[Makefile:28:All]错误2
make[2]:离开目录'/home/mukidi/embedded/TivaWare/examples/boards
make[1]:***[Makefile:28:All]错误2
make[1]:离开目录'/home/mukidi/embedded/TivaWare/examples
make:***[Makefile:47:All Error]错误2 



这是我应该担心的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来、make 文件用于创建示例。 如果您成功创建了库、我认为这不是问题。  制作文件的专家正在度假,将在第一年后返回。 我要请他看看这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ezekial、

    这些 make 文件不会被使用。 对于原始编译脚本的设计方式而言、这只是一个奇怪的副产品、即在安装程序的最终创建过程中、一些 make 文件未从文件夹中删除。 它们不会单独执行任何操作、因为它们缺少构建环境的其余部分、因此请忽略它们。