This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:HIBCALCTL 寄存器说明中提到的"BCD 位&quot 是否正确?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/868861/tm4c1294ncpdt-is-mention-of-the-bcd-bit-in-the-description-of-the-hibcalctl-register-correct

器件型号:TM4C1294NCPDT

 在 TM4C1294NCPDT 的数据表中搜索"BCD"一词时、仅在以下位置找到两个匹配项:

TM4C129休眠模块实际上是否支持 BCD 格式字段、或者上面提到的"BCD"在数据表中是否有错误?

在 MSP432E TRM 上遇到相同的问题后发现了上述内容-请参见 HIBCALCTL BDC 位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    在我看来、它看起来像是一个文档错误、这是一个未实现的错误、而是一个保留在文档中的注释。 我周末无法访问设计规格。 明天我将在办公室检查。 如果我需要咨询设计团队、可能需要在1月中旬才能得到明确的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经验证了将日历字段设置为 BCD 格式是 TM4C1294NCPDT 上未实现的功能。 HIBCALCTL 寄存器说明中的那句话不应出现。 我将提交一份相关文档更正 TT、但我们目前没有任何更新数据表的计划。